This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:有关将 COCP/DOCP/SCP 释放条件配置为 BQ40Z50上的锁存功能的查询

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466097/bq40z50-r2-inquiry-about-configuring-cocp-docp-scp-release-conditions-to-latch-function-on-bq40z50

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在使用 BQ40Z50、并希望了解是否 可以将 COCP、DOCP 和 SCP 的释放条件配置为锁存功能。

具体而言:

  1. 是否可以配置这些保护、使其保持锁存(即不自动恢复)、直到发出复位或特定命令?
  2. 如果不直接支持此功能、是否有通过固件或配置实现类似行为的权变措施?
  3. 您能否就任何相关寄存器或文档部分提供指导、以帮助我们实现或调试此功能?

我们非常感谢您的帮助。 如果需要其他信息、请告知我们。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我对 COCP、DOCP 和 SCP 的描述感到困惑。 您能否确认从以下列表中讨论了哪些保护?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    在 TRM 中、 用于电流保护的寄存器设置仅提到"恢复"。

    是否可以 将其配置为锁存功能(即不自动恢复) ?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    无法将固件保护配置为具有与硬件保护相同的锁存功能。 然而, 你可以深入了解什么是 自动恢复? 如果您根本不希望保护恢复、则可以将恢复参数置于应用程序范围之外。

    此致、

    Anthony