This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628E:OCP 意外激活

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25628E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465490/bq25628e-ocp-gets-unexpectedly-activated

器件型号:BQ25628E

工具与软件:

您好!

我正在我 的器件中实施 BQ25628E、而且还面临进一步的问题:该器件需要进行多次尝试才能启动、因为该器件被 BATFET 重复切割的原因未知。

  • 设备开启并正常运行1-10秒、然后充电器会切断电源。 复位似乎在启动后随机发生、有时根本不发生。 然后、电源会在~150ms 内恢复。
  • 器件重复重启0-10次、然后保持正常运行。 器件关断时间越长、尝试重新启动的次数就越多。
  • 无论是否使用电池、通过 USB 供电均不会出现此类问题。
  • 电流中没有明显的尖峰(我有一个10m Ω 的串联检测电阻)、负载为~0.5A、远低于6A IBATFET_OCP
  • 当通过 BATFET 断开负载时、电池电压没有尖峰或变化(超过电压的小幅增加)。
  • 根据下面的示波器屏幕截图、这似乎是数据表第8.3.9.1.2节"慢速固定范围 OCP"中描述的行为。 这是一个相对较长的关断时间、包含~100ms 的重新激活计时器。 同时、我非常确信电流不会接近6A。
  • VSYS 上~Δ V 400 µF、VBAT 上有100 µF。 我测试了 VSYS 的50 400 µF、结果完全相同。
  • 我在进行 I2C 读取之前断电、因此无法清除任何标志/错误。
  • 我将充电控制3设置为0b01000000、因此峰值放电3A 并禁用外部 ILIM。

粉色= VBAT、黄色= VSYS

提前感谢您的帮助

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    感谢您对您观察到的行为的详细解释。 我有几个跟进问题。  

    1)您的系统中使用什么 I2C 模式(即时钟频率)?  

    2)当您将 IBAT_PK 设置保持为默认12A 时、是否仍能在仅电池运行时观察 BATFET 关断/复位情况?  

    此致、

    Garrett   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    感谢您的答复。

    1) 1) I2C 为400kHz、3V3。 如果有帮助、我附上了 I2C 事务的示波器快照。 我总是在写入寄存器后进行回读、并且总线没有真正看到问题。

    2) 12A 设置导致相同的行为。

    好的

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    感谢您的答复。  

    请允许我参考 BQ25628E 数据表中的第8.5.1节"串行接口"。 使用 BQ25628E 时、存在与 I2C 通信相关的要求。  

    如果不满足 I2C 要求、则在仅电池模式运行时、可能会发生您观察到的 BATFET 关闭行为。  

    此外、我们目前正在发布数据表的新修订版、与当前修订版中列出的过度保守的要求相比、该修订版放宽了时序要求。 因此、请参阅下面显示的时序要求。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    这解决了它,谢谢!!

    我认为一个非常不寻常的问题/行为、如果没有您的建议、我永远不会解决它。 可能值得在数据表中强烈强调 I2C 时序的重要性、以及它在似乎与 I2C 无关的行为中表现出的重要性。

    好的

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    很高兴听到修改解决了观察到的行为、感谢您提供有关数据表改进的反馈。  

    此致、

    Garrett