This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:充电状态为 Quot;Not Charging"当充电器插入且 BQ28Z610电量监测计要求其打开时。

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463674/bq25798-charge-status-is-not-charging-when-charger-plugged-and-bq28z610-fuel-gauge-requires-it-to-turn-on

器件型号:BQ25798

工具与软件:

我们电路板上的设置如下:

BQ25 <>BQ28 <>二级电池保护。

我们尝试执行"9.3.4通过输入源进行器件上电"。

预期行为:

  1. 连接电池
  2. 连接充电电源
  3. 断开充电电源
  4. 进入备用模式(电路的其余部分继续工作)

当前行为:

  1. 连接电池
  2. 连接充电电源
  3. 断开充电电源
  4. 未进入备用模式

我们所了解和测试的内容:

  • 如果首先连接电池、二级保护会禁用电池放电。 外部电压源将其复位正常。 制造商也认为这是正确的。
  • 在 V_PACK (电量监测计输入)上施加足够的电压会重置次级保护、并像在"9.3.3时那样启动 BQ25798。 无输入源时通过电池实现器件上电"。
  • 已检查 Q3 (运输 FET)的两侧并且它们处于相同电压、并在~6V 处测量出 SDRV、因此我们可以确保驱动运输 FET。
  • 在原始设置中、我们检查了 BQ25798寄存器 CHRG_STAT_1字段 CHG_STAT、它显示"未充电"。
  • 在原始设置中、在 V_PACK 上测得的电压为0.1V。 这导致我们认为有什么东西会阻止 BQ25对电池组充电、进而使二级保护恢复正常。

以下 是 BQ25电池器件的原理图连接图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    是否启用备份模式?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们一直在启用备用模式、但在此之前、VPACK 似乎成为低电压、而 BQ25认为没有电池。 我们正试图"强制"电池的充电状态、以启用电池并使二级保护恢复正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在星期一1/20不上班,回复可能会延迟。 感谢您的耐心

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    断开输入电源时、电池是否正在充电?

    当器件应处于备份模式时、您能否提供寄存器转储?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、当我断开输入电源时、电池未充电。 此外、问题不在于备用模式、而在于 BQ25永远不会进入充电状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    当器件无法进入充电模式时、您是否能够提供寄存器转储?

    此致、

    Christian。