请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25798 工具与软件:
我们电路板上的设置如下:
BQ25 <>BQ28 <>二级电池保护。
我们尝试执行"9.3.4通过输入源进行器件上电"。
预期行为:
- 连接电池
- 连接充电电源
- 断开充电电源
- 进入备用模式(电路的其余部分继续工作)
当前行为:
- 连接电池
- 连接充电电源
- 断开充电电源
- 未进入备用模式
我们所了解和测试的内容:
- 如果首先连接电池、二级保护会禁用电池放电。 外部电压源将其复位正常。 制造商也认为这是正确的。
- 在 V_PACK (电量监测计输入)上施加足够的电压会重置次级保护、并像在"9.3.3时那样启动 BQ25798。 无输入源时通过电池实现器件上电"。
- 已检查 Q3 (运输 FET)的两侧并且它们处于相同电压、并在~6V 处测量出 SDRV、因此我们可以确保驱动运输 FET。
- 在原始设置中、我们检查了 BQ25798寄存器 CHRG_STAT_1字段 CHG_STAT、它显示"未充电"。
- 在原始设置中、在 V_PACK 上测得的电压为0.1V。 这导致我们认为有什么东西会阻止 BQ25对电池组充电、进而使二级保护恢复正常。
以下 是 BQ25电池器件的原理图连接图片: