This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:超过 CVDD 电流限制?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, MSPM0L1304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466270/bq79616-q1-exceeding-cvdd-current-limit

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616MSPM0L1304

工具与软件:

您好!

我们的设计中的 BQ79616和 MSPM0L1304通过 BQ79616 CVDD 电源运行。 我们板上有3个串联电阻为220欧姆的 LED:5V PWR LED、3.3V PWR LED (使用线性稳压器)和 MCU 控制的 LED (也以3.3V 驱动)。 这些 LED 将在生产设计中移除、但添加后会使调试更加简单。

我在数据表中看到 CVDD 电源的最大输出电流方面的一些可能冲突信息。

从次级 7.1:

从次级 8.5 (续):

执行秒 8.5包括两个器件的内部电流消耗、值越高? 所有非板载器件(在本例中为 MSPM0和 LED)可安全抽出多少电量?

如果过度使用 CVDD、预计会出现什么故障?

谢谢!

Reider

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reider、


    说明中显示 CVDD 支持额外电流消耗的10mA。

    因此、任何由 CVDD 供电的设备所消耗的电流都不能超过10mA。

    由于 CVDD 是通信电压电源、因此如果您消耗过多电流、则可能会降低 CVDD 输出并影响通信完整性。  

    此致!

       昆廷