This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:COV 和 CUV 保护比较如何工作?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466615/bq769142-how-does-cov-and-cuv-protection-comparison-work

器件型号:BQ769142

工具与软件:

您好!

我们正在尝试了解 COV 和 CUV 保护精度误差、 很想更深入地了解 COV / CUV 保护的确切触发时间以及 比较操作涉及的值。

从我们的测试中、我们通常会发现 COV/CUV 保护会在达到所需的阈值10mV 至30mV 后触发。 即、对于 COV、电压通常较高、对于 CUV、电压通常较低。

为了帮助我们了解正在发生的情况 、我们希望您能够更深入地了解比较操作:

  1. 比较中使用了哪些数字、LSB 计数、转换后的浮点数、整数值以及其他一些计算值?  
  2. 比较是否是 电池电压和保护阈值之间的"大于/小于"或"大于/小于或等于"操作?

谢谢
Ali Al-Hakim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali、

    电压校准可能有助于提高比较器的阈值精度。 您可以关注 第4.11节电压校准(COV 和 CUV 保护) 技术参考手册中 找到这些信息。 中给出了 OVP 和 UVP 比较器的精度 表7.26基于比较器的保护子系统 应用和实现部分。
    比较结果为"大于/小于或等于"。

    此致、
    Alexis