This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:温度测量校准问题

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466520/bq76952-temperature-measurement-calibration-issue

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:  

基于 BQ7695202 IC 和18K 上拉电阻的产品。

我们随附了系数计算的 NTC 详细信息、系数计算的详细参数、系数值、通过 TI GPC 工具和测试报告提供。

我们的意见如下:

正确温度测量达到-15到7度是正确的、 7到62度是错误的。

请建议如何获得-30至100 degreee2e.ti.com/.../NTC_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../NTC.zipe2e.ti.com/.../RT-DATA-10K-5_2500_.pdfe2e.ti.com/.../Temperature-Result.xlsx 范围内正确测量所需的系数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    您是否需要整个精度范围? 如果温度范围较窄、精度可以提高。  

    这是生成的范围为-30至100度的图像。


    Here are the coefficients given for it: 
    Search complete, bestmaxerr =  0.19999999999998863
    bestA [A1 A2 A3 A4 A5] =  [-17995  31696 -27449  31679   1343]
    bestB [B1 B2 B3 B4] =  [-1944  2666 -3440  4423]
    Adc0 = 11703
    


    此致、
    Alexis