请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD13306W 工具与软件:
此器件或任何其他 MOSFET 是否会在氦气温度下运行
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
此器件或任何其他 MOSFET 是否会在氦气温度下运行
您好、Ernest:
感谢您关注 TI FET。 您是否在询问4.2K 的液态氦? TI 将 FET 的工作温度和存储温度从-55°C 指定为+150°C (或+175°C)。 我无法告诉您 FET 是否会在低温下运行、因为我们尚未在-55°C 以下进行测试、因此没有数据。 我不知道是否有任何 FET 专门指定在极低温度下运行。 我希望这对您有所帮助。
此致、
约翰·华莱士
TI FET 应用