This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD13306W:MOSFET 在低温下运行

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466649/csd13306w-low-temperature-operation-of-mosfets

器件型号:CSD13306W

工具与软件:

此器件或任何其他 MOSFET 是否会在氦气温度下运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    感谢您关注 TI FET。 您是否在询问4.2K 的液态氦? TI 将 FET 的工作温度和存储温度从-55°C 指定为+150°C (或+175°C)。 我无法告诉您 FET 是否会在低温下运行、因为我们尚未在-55°C 以下进行测试、因此没有数据。 我不知道是否有任何 FET 专门指定在极低温度下运行。 我希望这对您有所帮助。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用