This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS723:术语定义

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463127/tps723-term-definition

器件型号:TPS723

工具与软件:

您好!

我们的设计器件型号为: TPS72301DRVR、 TPS7A2533DRVR 和 TLV76750DRVR。 在此设计中、我们需要找到 MTBF、我知道这是您的估算器。 我的问题源于估计器使用的术语。 输入器件型号后、将获得时基故障(通常为0.1)和使用温度(通常为55°C)。 然后点击降额工具按钮、可进入估算器、在此页面中输入55°C (即0.1)时的时基故障并调节应用温度。 我的问题是、使用温度和应用温度是多少? 它们是环境温度还是结温? 但我希望确保更改、否则就不会对这些术语进行正确解释。 我们的最高环境温度为60°C、那么这是应用温度吗?

非常感谢您的答复、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我在研究这个。 我会在1-2个工作日内回复您。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您 Nick。 我只是想对我所做的一个错误进行微小的更正。    根据此处提供的数据、TLV76750DRVR 和 TPS7A2533DRVR 器件的时基故障为0.1、而 TPS72301DRVR 器件的时基故障为0.2:MTBF 和时基故障率估算器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、感谢您提供的更多信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、很幸运能找到这些术语的定义吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我与我们的质量/功能安全团队讨论了这一点。 假设"应用温度"为环境温度、估算的 MTBF 是根据采用相同器件工艺技术的大量类似器件的总和计算得出的、并包括结温的变化。  

    此致、

    Nick