This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47-Q1:关于后置直流/直流转换器稳压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47-Q1, UCC25800-Q1, TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465923/tps7a47-q1-regarding-post-dc-dc-converter-regulation

器件型号:TPS7A47-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCC25800-Q1TPS7A47

工具与软件:

嗨、专家

 在4kW 直流/直流转换器的栅极驱动器偏置电源应用中、我们将 TPS7A47-Q1用作 UCC25800-Q1的后置稳压器。

我想知道、在软启动期间、此 LDO 可支持的峰值电流是多少?

此外、对于上述应用、感应引脚上的前馈电容器(CFF)是提供任何优点、还是造成任何缺点?

谢谢。此致
Unnimaya。 V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Unnimaya、

        在软启动期间、TPS7A47-Q1可实现高达其内部电流限制(最小值1.0A、典型值1.26A)的拉电流。

        如果您在具有外部分压器的可调配置下使用该器件、前馈电容器将有助于改善瞬态响应、PSRR 和噪声、但可能会影响启动时间、具体取决于所选的电容。 10nF 是相当典型的值。 有关优化瞬态响应的更多信息、请参阅此白皮书: https://www.ti.com/lit/an/slva289b/slva289b.pdf

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex  

    我们将使用的(4 X 10uF)陶瓷电容器、1m Ω ESR 在输出侧使用、这将有助于改善瞬态响应和噪声? 还是在应用中仍需要 Cff?

    我们还使用了 UCC25800-Q1、这是一种 LLC IC。 因此、LLC 应防止 PSSR 噪声通过、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Unnimaya、

    如果您使用 TPS7A47的 ANY-OUT 功能来 配置其输出电压、则输出电容本身应该足够了。 如果您使用外部分压器配置输出电压、我建议您至少在布局中提供一个外部前馈电容器配置。 这样一来、如果仅输出电容就可以提供所需的瞬态响应、那么只需从最终构建中省略电容器即可。  

    LLC 转换器的 PSRR 将有助于将 LDO 与输入电源上的噪声或瞬变隔离、但 LLC 将增加额外的噪声和纹波、需要通过 LDO 的 PSRR 进行衰减。  

    此致、

    Alex Davis