This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25183-Q1:C1和放大器选择;R1

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465087/lm25183-q1-selection-of-c1-r1

器件型号:LM25183-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

您可以帮助建议选择 C1和 R1来缓解 CMTI 吗?

谢谢!

此致!

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    请先尝试 r1=1k c1=100pF 以作为良好的起点。  

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    谢谢! 您能帮助分享一下有关这方面的选择指南吗? 或设计注意事项。

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    选择缓冲器阻值的一种快速方法是将 RC 滤波器的转角频率设置为控制器基本开关频率的约 x10倍、这样可确保对高频振荡进行强力抑制。  在这种情况下、1k Ω 和100pF 的临界情况为1/(2*PI*R*C)=~Ω 1.5MHz、即 x10 150kHz。

    可以选择此作为初始值、然后您可以检查在测量(SW-GND)时 HF 振铃衰减了多少。 根据结果、您可以增加 C 以进一步缓解振铃。

    另外、我还找到了一份关于如何使用实验方法设计 RC 缓冲器的应用手册。  链接

    电源技巧:分七步计算 R-C 缓冲器

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    谢谢、非常有帮助。

    此致!

    Josh