This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HTC30-Q1:短路保护期间的热保护行为

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HTC30-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465093/tps1htc30-q1-thermal-protection-behaviors-during-short-circuit-protection

器件型号:TPS1HTC30-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

当发生短路保护时、在短路保护期间会发生哪些热保护行为? 1.相对热关机? 或者3. 闭锁模式? DIAG_EN 引脚处于高电平。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    发生短路后、将启动电流限制调节环路。 热保护行为取决于 LATCH 引脚的配置方式。 它在内部下拉、因此器件将在自动重试模式下运行、如果从外部接地、则会继续这样做;如果从外部拉至高电平、器件将在闭锁模式下运行。 有关相对/绝对热关断期间每个锁存引脚配置的热保护行为的更详细说明、请参阅下面的。  

    另请参阅  数据表中的第8.3.5.1节"短路和过载保护- TPS1HTC30-Q1、30-mΩ、6A 单通道汽车智能高侧开关数据表" 、了解过流行为。

    谢谢!

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    发生短路后、将启动电流限制调节环路。 热保护行为取决于 LATCH 引脚的配置方式。 它在内部下拉、因此器件将在自动重试模式下运行、如果从外部接地、则会继续这样做;如果从外部拉至高电平、器件将在闭锁模式下运行。 有关相对/绝对热关断期间每个锁存引脚配置的热保护行为的更详细说明、请参阅下面的。  

    另请参阅  数据表中的第8.3.5.1节"短路和过载保护- TPS1HTC30-Q1、30-mΩ、6A 单通道汽车智能高侧开关数据表" 、了解过流行为。

    谢谢!

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patal-San:

    谢谢你的解释!

    要进入闭锁模式、需要将 LATCH 引脚拉高。 我的理解是否正确?

    如果 TPS1HTC30-Q1的配置低于、那么该器件是否能够在发生短路保护后进入闭锁模式?

      LATCH = H
      EN= H
      DIAG_EN = H
      ILIM =开路

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    是的、对于闭锁模式、需要使用外部上拉电阻器将 LATCH 引脚拉至高电平。 当发生短路时、达到电流限制会导致热关断/相对关断、 器件 将 按照您所述的配置以闭锁模式运行。  

    此外、如果 ILIM 引脚悬空、则被视为器件的故障情况;内部电流限制通常用于失效防护情况。 尽管您可以将其保留为此配置、但建议连接外部 ILIM 电阻器。

    谢谢!

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patel-San:

    感谢您的答复。 当我们在发生热关断后打开输出时、会发生什么情况? 当我的客户评估了短路保护功能时、我的客户观察到 Vout 得到了适当的输出。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    在锁存模式下、如果器件达到相对/绝对热关断状态、则在切换 LATCH 或 EN 引脚之前不会输出任何电流。 另外、"打开输出"和 "输出电压得到适当输出"是什么意思? 您具体在输出上看到了什么?  

    谢谢!

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patel:

    感谢您的答复。  

    在闭锁模式下、如果器件达到相对/绝对热关断状态、它将在切换 LATCH 或 EN 引脚之前不会输出任何电流。

    当 VOUT 引脚短接时、将启用闭锁模式或自动重试模式。 启用闭锁模式或自动重试模式后、VOUT 引脚会打开。 会发生什么情况?

    在这种情况下、即使 VOUT 引脚开路、TPS1HTC30-Q1也不会输出任何电流。 我的理解是否正确?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    闭锁模式是一种响应机制。 根据 LATCH 引脚的配置、锁存或自动重试模式将始终处于"启用"状态;它们只会影响或影响热关断期间的器件行为。 当器件在闭锁模式下达到热关断阈值时、有一种内部机制会关闭输出、以防止没有电流流动。  切换 LATCH 或 EN 引脚时、将再次启用输出。 请参阅以下内容。

    谢谢!

    Rishika Patel