This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:输入电流限制

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466676/bq25895-input-current-limit

器件型号:BQ25895

工具与软件:

您好!  

我在阅读一些较旧的文章时问了几个问题、当时我对输入电流限制以及如何适当设置感到有点困惑。 有些帖子让我觉得这是下限? 这有点令人困惑、我只是想验证一下。  

上下文我有一个包含两个18650电池的定制 PCB、一个太阳能电池板(电源~500mA)和一个用于为电池充电的 USBC。 我们将 USBC 设置为提供3A 电流。 插入时、MOSFET 将从太阳能充电切换到 USBC

1.如果使用 USBC 进行充电和使用太阳能电池板、 我应该将输入电流限制设置为什么值?  

2.如果电流远低于预期的 USBC 输入电流、还能支持太阳能电池板进行充电吗?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.应设置 IINDPM (最小100mA 设置)和 VINDPM。  有关详细信息、请参阅"电池充电时从电源获取最大功率"(www.ti.com/.../slyt569.pdf)。

    2.这可能会触发 VINDPM、充电电流可能会降低。  有关详细信息、请参阅 d/s 上的8.2.6.2动态电源管理。

     

    谢谢!