This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H3301-SP:计算 VTT SNS 的 RC 常数

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H3301-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466606/tps7h3301-sp-calculating-rc-constant-for-vtt-sns

器件型号:TPS7H3301-SP

工具与软件:

您好!

Im 在使用 TPS7H3301-SP 时遇到一些稳定性问题、我将尝试提高 DDR2读取和写入操作期间的整体稳定性。

瞬变非常快、当发生转换时、瞬变似乎会在 VTT/Vo 上引起一些"振铃"。

下面是读取数据与 VTT 输出进行比较时的示波器屏幕截图。

这是当前原理图、但在运行一些仿真后、我将 R4015从36.5k 更改为499 Ω、以帮助提高性能。  

以下是我用于计算 VTTSNS 电阻值的数字:

  • 陶瓷电容 ESR 值未被考虑在内
  • 300904107106KC ESR = 5.83mΩ@ 100kHz
  • 采用的钽电容 ESR 值是最坏的情况、不是标称值、这对于响应时间会更准确
  • CWR29FH227KCH 最大 ESR = 180mΩ@ 100kHz
  • CWR29FH227KCH 标称 ESR = 64.05mΩ@ 100kHz
  • 使用的计算可计算36.5k 电阻
  • 包括陶瓷电容在内的总 ESR:1.364mΩ
  • 时间常数为1.364mΩ* 700uF = 0.954us
  • 1nF => 0.954u / 1nF = 954Ω。
  • 499Ω 提供的性能稍好一些。

您能帮助验证我的计算结果是否正确吗? 当我使用仿真文件时、499Ω 显示的性能值比之前的36.5k 更快。 但499 Ω 现在看起来似乎会使其欠阻尼(增益裕度为40dB)、而36.5k 则为过阻尼(增益裕度为70dB)。 我必须在设计中使用的电容器上固定了 Im。

谢谢你

Albert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    您没有使用接近您计算出的954欧姆的值是否有任何原因? 这似乎是正确的方法、对所有输出电容器使用标称 ESR。

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    499在项目的可用性范围内更是如此、但看起来我们也有1k 可用、我将尝试使用它。 从仿真看起来没有太大的差异、但我安装它时似乎有差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 Albert。