This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92682-Q1:TPS92682-Q1:无法在 PSPICE for TI 模型中定义要配置的寄存器文件。

Guru**** 2569345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466768/tps92682-q1-tps92682-q1-unable-to-define-register-fileds-in-the-pspice-for-ti-model-to-configure

器件型号:TPS92682-Q1

工具与软件:

我一直在与合作 TPS92682 并计划使用中的 IC 恒定电流(CC)模式 . 在转向实际实施之前、我想使用您网站上提供的 PSpice 模型来对电路进行仿真。

但是、在 CC 模式下仿真期间会遇到一些问题:

  1. 用于 FET 控制的内部与外部 PWM

    • 我如何定义模型是使用内部 PWM 信号来驱动 FET、还是使用外部 PWM 信号? 我找不到 CFG1 仿真模型中的 sram_code.h 字段。
  2. 电流调节的频率和占空比

    • 如何确定精确电流调节所需的频率和占空比? 仿真模型似乎缺少类似的参数 SWDIV 或者 PWMH/L 专门构建字段。

如果我必须共享电路的 DSN 以供参考、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    我将为您详细介绍这一点

    此致!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、主 NMOS FET 的栅极没有预期行为。 如果你能看到它,将会提供很大的帮助。

    附加是 Gate1引脚波形

     

     下面还附加了 OPJ 文件

    e2e.ti.com/.../Tunable_5F00_LED.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    [报价 userid="611347" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466768/tps92682-q1-tps92682-q1-unable-to-define-register-fileds-in-the-pspice-for-ti-model-to-configure "] 用于 FET 控制的内部与外部 PWM :[/报价]

    -这是一个模拟,使用外部和内部 PWM 源没有区别。 因此、我在 PWM 引脚上连接了一个具有所需电压和频率的脉冲。 这显示在我提供的文件中。

    [报价 userid="611347" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466768/tps92682-q1-tps92682-q1-unable-to-define-register-fileds-in-the-pspice-for-ti-model-to-configure "] 电流调节的频率和占空比 :[/报价]

    -我们的控制器将根据您的输入和输出特性自动改变占空比。 如果您想更改开关频率、则可以根据此公式更改计时电阻器。


    根据我的计算和仿真结果、SWDIV 预设为4。 在仿真环境中、更改 SWDIV 值并不重要、因为您可以从无限个电阻器值中进行选择、因为您可以将所需的任何值输入到 RT 中。 请记住、此仿真中可能考虑了内部元件容差、因此、您可能需要微调电阻器值、以实现所需的精确开关频率

    [报价 userid="611347" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466768/tps92682-q1-tps92682-q1-unable-to-define-register-fileds-in-the-pspice-for-ti-model-to-configure/5628084 #5628084"]此外、主 NMOS FET 的栅极也没有预期行为。 如果你能看它,将是一个很大的帮助。[/报价]

    -我的模拟文件正在按预期运行。 请找到下面的仿真屏幕截图和压缩的 PSpice 文件。

    确保您使用 PSpice for TI 运行该工具、否则它将无法正常工作


    图1。 采用栅极波形的正常运行


    图2。 通过 PWM 正常运行。

    e2e.ti.com/.../TPS92682_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip