This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818-4.7 μ F:能否将 EP 电容器连接到 Vref 引脚上?

Guru**** 2553580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467101/ucc2818-ep-can-i-connect-the-4-7uf-cap-across-the-vref-pin

器件型号:UCC2818-UCC2818 EP

工具与软件:

您好、TI 团队:

数据表中的参考设计表明 Vref 引脚上的电容器应约为1uF。 不过、我当时想使用4.7uF 的电容器来使引脚更稳定。 您能否确认我是否可以将4.7uF 电容器跨接在引脚上?

此致、

Aravind S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avarind、  

    实际上、UCC2818-VREF 数据表指出、实现 EP 稳定性只需0.1uF:

    如果您愿意、可以应用4.7uF、但除非您打算使用 VREF 提供 某种 脉冲外设负载、否则不需要这个较大的值。   

    此致、
    Ulrich