This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825A:Vcc 引脚上允许的最大负电压

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1825A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466664/uc1825a-maximum-allowed-negative-voltage-on-vcc-pin

器件型号:UC1825A

工具与软件:

大家好!

我目前正在评估 器件型号 UC1825A 的 Vcc 和 Vc 引脚上的负瞬态(持续时间约为1ms)是否足以损坏它。 Vc 和 Vcc 引脚是否具有允许的最大负电压规格?

提前感谢!

-胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在可能导通寄生基板 PN 结之前的最大值为-0.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。 数据表中是否列出了-0.3V 的最大值? 我只看到 引脚 INV、NI、RAMP、ILIM、SS 和 和 PGND。 VC / VCC 额定值仅列出了正最大额定值(22V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、由于 VCC 以 GND 为基准、因此在正常运行时、VCC 不能低于零、因此未在数据表中列出。 同样、VCC 低于零时、IC 处于关闭状态。 当 VC 连接到 VCC 时、观察和理解 VCC 也是如此。  

    但是、当这些低于零并进一步降低-0.3V 时、寄生二极管可能导通、然后可能会产生大电流并损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!