This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z65-R1_BQEVSW-SW:用于 BQ20Z655DBTR 的固件和 DFI 文件

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466226/bq20z65-r1_bqevsw-sw-firmware-and-dfi-file-for-bq20z655dbtr

器件型号:bq20z65-R1
主题中讨论的其他器件:BQEVSW

工具与软件:

大家好、我正在使用 TI BQ20Z655DBTR-R1作为电量监测计的电池控制器。  我们需要将 DFI 文件刷写到芯片以使其正常工作。  由于电源限制、我们将电量监测计替换为 TI BQ20Z655DBTR 芯片。  然后刷写 DFI 文件失败。   

BQ20Z655DBTR-R1芯片以"3BCCNHTG4/BQ20Z655"标有"3BCCNHTG5"。  BQ20Z655DBTR 上具有"56ASTXTG4 / BQ20Z655"。

我有以下问题:

1.这些芯片上是否预装了固件?

2.如果两个芯片都预装了固件,它们是否相同?  (我假设他们这样做是因为器件型号相同。)

3.如何为新的  BQ20Z655DBTR 芯片创建 DFI 文件?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. TI 预安装固件。 您可以使用制造商访问命令0x0002检查固件版本。

    R1版本的固件与非 R1版本不同。

    3.您可以使用 bqEVSW --> bqChem 创建 DFI 文件。 您必须从 R1版本导出 gg 文件、将其导入到非 R1版本、然后使用 bqChem 导出 DFI 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  我安装了 bqEVSW v0.9.80。   左侧面板上显示的是"bq20z655"。  但是、我在主窗口中没有看到"bqChem"。  请参阅随附的屏幕截图。

    问题1、我是否安装了正确版本的软件?   

    问题2、如果我只需要基于 R1 DFI 为 BQ20Z655固件生成匹配的 DFI 文件、那么是否需要使用 EV2300等其他工具来连接芯片?  

    非常感谢。