This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:完全解封和读取固件版本时出现问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460353/bq34z100-g1-problem-with-the-full-unseal-and-to-read-firmware-version

器件型号:BQ34Z100-G1

工具与软件:

您好!

当我尝试完全解封测量仪表时、20秒后、我收到完全解封 测量仪表的故障消息。 编程期间、 不会触摸完整的解封代码。  

用于解封的计时器(0x01403672)太长、我在微控制器的软件中有错误、因为他无法执行命令来读取电池组批次代码。  

 对于"读取 包装批号"、软件发送:

 -解封命令

-阅读是否解封完成

-如果完成,则发送带0x00数据的 BlockDataControl

               在0x38处发送包含数据的 DataFlashClass

               在0x00发送包含数据的 DataFlashBlock

               读取 0x44地址处的数据。

在其他电子卡上、我没有这个问题。

解决此问题的解决方案是什么?  

在完全解封之前、我无法对监测计重新编程。 是否有绕过整个拆卸以重新编程仪表的解决方案?

此致

Ludovic Micou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ludovic、您好!

    您可以发送通信波形的数字逻辑捕获吗? 我仍然对您看到的问题感到困惑。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我发送一个示波器信号、其中包含使用逻辑分析仪捕获的数据文件

    e2e.ti.com/.../data-I2C.csve2e.ti.com/.../signaux-I2C.csv

    此致、

    Ludovic Micou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micou、

    我看到器件进行时钟延展、您的主机 MCU 是否具有支持时钟延展的功能?  

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    MCU 可支持扩展。

    此致、

    Ludovic Micou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我建议参考 此 E2E 螺纹 、并确保您遵循正确的流程来解封测量仪表。  

    此致、  

    Jonny。