This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:预放电栅极电压始终为负

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466769/bq76952-predischarge-gate-voltage-always-negative

器件型号:BQ76952

工具与软件:

在当前设计中、我附加了一个 P-MOSFET、用于预放电功能。

我已经启用了 FET 选项寄存器中的 PDSG_EN 位。

我已将预放电超时设置为5、并将预充电停止增量设置为0。 这应该会提供50ms 的固定脉冲。

但是、在示波器上、我注意到栅极至源极电压 Vgs 始终约为-7.5V。 当 DSG FET 关断并再次导通时、Vgs 会再骤降1V 至2V 并持续500ms。

我在这里遗漏了任何设置吗? 我已将 DSG 和 CHG 编程为即使在睡眠状态下也开启。 要测试预充电、需要将 NTC 加热以进行温度截止。 当 MOSFET 再次导通时、我看到如前所述的骤降。  

以下是我的设计原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mrinal、

    您是否介意分享从示波器获取的波形以及在 PDSG 引脚上看到的栅极电压和电压? 发生这种情况时、DSG 和 CHG FET 的波形可能也很好查看。

    [报价用户 id="520786" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466769/bq76952-predischarge-gate-voltage-always-negative Vgs]栅源电压 Vgs 始终约为-7.5V

    需要注意的是、PDSG FET 驱动器灌入电流、因此栅源极上的最小预期电压为~7.47V。

    [报价 userid="520786" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466769/bq76952-predischarge-gate-voltage-always-negative 当 DSG FET 再次关断时、Vgs 将再次骤降1-2V 并持续500ms

    PDSG FET 关断后、DSG FET 是否会在50ms 后再次关断和导通?  

    此致、
    Alexis