This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751设计问题

Guru**** 2694545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPD2S300, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463227/tps25751-tps25751-design-issue

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:TPD2S300BQ25713BQ25792、BQ25756、 BQ25731

工具与软件:

尊敬的专家:

关于 TPS25751D+TPD2S300YFFR 的应用、我有几个问题。 在我们的应用场景中、蓝牙扬声器需要输入9V3A/5V3A、输出需要5V3A。 帮助回答、谢谢。 使用哪个脚端刻录程序、以及蓝牙端是否可以通过 I2C 在线升级芯片 TPS25751D。

2.根据 EVM 板的原理图可以看到外部有一个 EEPROM 该 EEPROM 是否有必要? 规格是什么、所需的最小 Kb 是多少?

3.如果 Type-C 终端不支持 BC1.2、DP/DN 网络是否不需要连接到 TPS25751D 的 GPIO4/GPIO5?

4.TPS25751具有 TPD2S300电路、具有4个 MOS 管、是否有任何 MOS 管规格、如电流(D-S)或 Ciss 要求?

5. VIN 3V3引脚、外部 LDO 电源、是否需要始终通电? 当 USB 未插入电池模式时是否需要供电? 如果电池电量耗尽、该电压来自哪里? 6. EVM 板上的两组 I2C 连接到主控制芯片。 在我们的设计中、我们是否需要两组 I2C 连接到主蓝牙芯片? 这两组 I2C 分别用于什么?

7、电池为双电池8.4V 时,输入需要支持9V/3A/5V/3A,外部输出支持5V3A 要求,如何连接 ADCIN1、ADCIN2电路

8. TPS25751D 的15英尺、30英尺和40英尺需要暂停。 我认为 EVM 板已经挂起。

10. TPS25751D 的 GPIO 端口能否用作普通 IO 端口来配置输入和输出?

11. TPS25751D 如何复位?

12. EVM 板上的 GPIO NF 和 GPIO PF 必须上拉这两个网络 R63和 R64 (连接到3.83K)

13.充电芯片的电压上升和下降路径是同一电源网络(9V3A/5V/3A 输入、5V/3A 输出)、那么 PP5V 和 PPHV 是否应该短接在一起? 还是 PP5V 被挂起而仅连接到 PPHV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加另外两个问题

    6. TPS25751的 VIN 3V3引脚需要从何处获取电力、电源状态如何、它是处于充电状态(输入9V/3A、5V/3A)还是外部充电(5V/3A)、如果电池未通电、VIN 3V3引脚电压从何处获取电力。

    7.TPS25751充电状态(输入9V/3A、5V/3A)、外部充电(5V/3A)、然后如何配置 ADCIN1、ADCIN2这、如何设置外部电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Herbert:  

    感谢您联系我们!

    Raymond 正在对此进行调查、下周将向您提供反馈。  

    此致、  

    Aya Khedr