This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:黑盒功能

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466127/ucd9090a-black-box-function

器件型号:UCD9090A

工具与软件:

嗨、Expert、

客户使用 UCD9090A 的黑盒功能记录故障信息。 如果电源轨 A 或电源轨 B 出现故障、系统将关闭。 由于故障时间戳位于第二级、因此会在1秒内记录多个欠压故障。 客户无法将两个故障的顺序与时间戳区分开来。 有什么想法可以解决这个问题? UCD90x 故障检测周期为多长时间? 能否根据故障日志的顺序将两个故障的顺序区分10ms?

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    我会研究这个问题、并在星期一之前回复您。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    UCD9090A 故障日志包含以毫秒为单位的时间数据、因此可以区分10ms 内检测到的两个故障。

    请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slvaeg5a/slvaeg5a.pdf 、其中详细说明了如何使用此精度级别读取故障日志。

    此致、

    Troy