This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HTC100-Q1:电流限制内部阈值 VCL、th 和 Kilm

Guru**** 2576005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HTC100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466320/tps1htc100-q1-current-limit-internal-threshold-value-vcl-th-and-kilim

器件型号:TPS1HTC100-Q1

工具与软件:

您好!

我正在查找 TPS1HTC100-Q1的电流限制内部阈值 VCL、th 和 Kilim 值、如下图所述。 您是否能够提供数据表中未提供的值。

此致、

Srinivasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivasu:

    请参阅该主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461373/tps1hc30-q1-how-to-calculate-ilim

    原理是相同的。 这可以解决您的问题吗?

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    在上述主题中、通过 RLIM 引脚给定的10uA 至70uA 电流、但未给定 Klim 值。 C.

    您能否为流经 TPS1HTC100-Q1的 RLIM 引脚的电流提供公式/关系。

    对于流过 RLIM 的电流、IOUT/Klim 之间的关系是否正确? 如果是、您可以提供 Klim 值。

    Reagrds、

    Srinivasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivasu:

    该器件没有 IOUT/Klim = IRLIM 的关系、它使用不同的架构。 您最初发送的图像仅用作该器件的简要说明、并且可以更准确地了解 TPSxHx 器件的电流限制如何运行。 该器件中没有 VCL、th。

    从 ILIM 引脚流出的电流非常小、可以使用0402电阻器、可通过 ILIM = Klim / RLIM 计算电流限值。 为什么专门需要 ILIM 引脚输出的电流?

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Patrick、您好!

    我 需要 从 ILIM 流出的电流来计算 RLIM 电阻器两端的电压,需要使用我的设计分析,我需要对 RLIM 分量进行应力分析,因为我需要对 ILIM 电流进行验证,这就是我要求电流的原因。

    此致、

    Sinivasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sinivasu:

    RILIM 电阻器上的电压将为0.5V。

    谢谢!

    Patrick