This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:30W 无线充电器

Guru**** 2577085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467129/bq51051b-30w-wireless-charger

器件型号:BQ51051B

工具与软件:

大家好、我们计划开发发送器和接收器两种20W 至30W 无线充电器、TI 是否有任何参考设计或相关产品。 如果是、请分享您对此的反馈。

对于发送器输入电源为12V/2A 直流电源、接收器输出最小为25W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    抱歉、我们仅支持5W 应用。