This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5190:CC 模式的电流限制

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464479/lm5190-current-limit-for-cc-mode

器件型号:LM5190

工具与软件:

我们如何使用 LM5190来限制电流(在同步降压转换器拓扑中)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthink

    LM5190具有高增益跨导放大器、该放大器会产生 与 IMON 电压和内部精密基准之间的差值成比例的误差电流。 当内部 最小功能块 IMON 选择器选择来自电流环路误差放大器的电流时、电流环路误差放大器获得控制。   有关更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../lm5190.pdf 数据表的第6.3.13节。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的答复。

    根据数据表、输出 HO、LO 为300mV 它是否驱动 MOSFET 或者我们是否需要使用其他电路来放大该驱动器。

    另外、在某些电路中、AGND 和 PGND 也短接。我们是否需要通过跳线短接?

    为什么有两个不同的接地端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik  

    请参阅 EVM 原理图和用户指南并查看典型电路和布局 https://www.ti.com/tool/LM5190QEVM-400 。 此外、 有关更多详细信息、请参阅数据表中的布局指南。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5190.pdf 

    • 否、您无需使用外部 MOSFET 驱动器。  
    • 请通过 DAP/PGND 将 AGND 连接到 IC 下方的 EP  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EL。

    感谢您提供的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择 TI。 如有任何疑问、请随时与我们联系。
    - EL