This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:仅电池组电压时出现 I2C 问题(同样)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ28Z620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466155/bq28z610-r1-i2c-issue-when-only-pack-voltage-again

器件型号:BQ28Z610-R1
Thread 中讨论的其他器件:BQ28Z610BQ28Z620

工具与软件:

您好!

我打开另一个问题相同的 TT、因为上一个已锁定(?) !

  • 根据我的观点3/

我说:

对于3/仅当 VPACK 存在且 VC1=VC2等于电池电压(3.6V)时、BQ28才在 i2c 命令处应答。 如果我断开电池、bq28不能应答 i2c 命令。 如果我重新连接电池、bq28将再次应答。 您对此行为有何解释吗?

如果您要断开电池、这可能是您看到的 I2C 行为的原因。 当您断开电池连接时、您将断开电量计的电源、从而将其关闭。 如果电量监测计未通电、您将无法与它通信。  

我理解 TI Jonny 的回应、但不完全是。 在本例中、我断开了电池、但 VPACK (=2.5V)存在--> BQ28必须由 VPACK 供电、对吗?

  • 我的观点4是非常重要的,没有回应!!!

我说:

对于4/我在 VCx 无电压下进行测试、并增加 VPACK 电压

->在 VPACK=2.5V 时、无 i2c 通信

->使用 VPACK>3.5V I2C 通信良好

为什么会出现这种行为? 数据表中提到了哪里?

  • 这句话的另一个有趣之处

Jonny Responsed: 这取决于您的系统要求。 如果 I2C 总线支持1.8V I/O、则 BQ28Z610应该合适。 这需要由您根据自己的系统做出决定。  

我知道 bq28z610 I2C 总线是否支持1.8V I/O?

需要明确的是、如果 bq28z620在 VPACK=2.5V 时可以通过 I2C 进行通信、并且 VCx 上没有电压、则没关系。 您能介绍一下 bq28z620与 bq28z610的演变吗?

请勿锁定工单并作出回复(紧急)

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请需要帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我发现这种行为有点奇怪。 您能否提供您的原理图、还能为我提供一个经过编辑的版本、在该版本中您可以准确地显示在此测试期间为测量仪表供电的位置?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能给我私人电子邮件吗? 我不希望公开我的原理图。

    关于 bq28z620、它是否是提高1.2V 移位电平的 i2c 事务的发展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请向我发送朋友的请求、并通过直接消息将您的原理图发送给我。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我向您发送朋友请求。 但我不知道如何向您发送消息。 也许你要接受我的朋友的请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请重试。  

    此致、  

    Jonny。