This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:ADC_EN = 0、在 VAC2时、VAC2拉电流会更低

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465982/bq25792-adc_en-0-with-vac2-vac2-source-current-would-be-lower

器件型号:BQ25792

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们使用了 BQ25792器件作为电池充电器。 我们的 VBUS2来自 type-C 电压。 (5V)

当 ADC_EN = 1时、我们设定的充电电流可大于700mA、但是当我们设定 ADC_EN = 0时、充电电流会低于500 -600mA 左右。 请查看 BQ 部分的寄存器转储。

e2e.ti.com/.../ADC_5F00_EN1TYPE_5F00_C.log

e2e.ti.com/.../ADC_5F00_EN0TYPE_5F00_C.log

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    如果将 REG0X05设置为0x24、您会看到任何更改吗。 我注意到它们在两个日志中设置为不同的值。 在第二个日志中、触发 VINDPM。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Christian:

    当我们设置 ADC_EN = 0或1时、我们没有手动设置0x5 (VINDPM_7:0)。

    这看起来为0x05 = 0x24 (POR 值)(ADCEN = 1)。 尽管它较低、但 Vbus2上的 type-C 可以正常工作。

    实际上、我们在 ADC_EN = 0或1时在 VBUS1上也存在另一个类似的问题。 Jeff 建议手动设置 VINDPM 来修复它。

    但之前的问题是、当 ADC_EN = 0时、VINDPM 较低。 但目前、它看起来更高、但满足了问题。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449857/bq25792-iq_bat_on-current/5608513#5608513

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helo Roy

    [报价用户 id="424310" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465982/bq25792-adc_en-0-with-vac2-vac2-source-current-would-be-lower/5627920 #5627920"]

    实际上、我们在 ADC_EN = 0或1时在 VBUS1上也存在另一个类似的问题。 Jeff 建议手动设置 VINDPM 来修复它。

    但之前的问题是、当 ADC_EN = 0时、VINDPM 较低。 但目前、它看起来更高、但满足了问题。

    [报价]

    是的、在第二次捕获中、VINDPM 看起来较高、如果您手动将 VINDPM 设置为较低、则应该可以解决该问题。

    此致、

    Christian。