主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ25720 、BQ25756、 BQ40Z50、BQ41Z90、 BQ25750、 EV2400
工具与软件:
大家好、
我在这里正在就如何根据以下要求选择充电器 IC 寻求专家建议:
我正在使用一个4节串联锂离子电池组、其 BMS 包含 BQ40Z50-R2电量监测计和用于监控的专用微控制器。 我计划设计一种利用电量监测计的高级充电算法功能的充电器。
我的当前计划:
我将使用充电器上的微控制器从 BMS 轮询 ChargingCurrent 和 ChargingVoltage 数据、并相应地设置充电器输出。
充电器将具有两个独立的输出通道、每个通道均由专用充电器 IC 进行管理。 最终产品将包括两个充电器 IC、其中一个微控制器用于监控和管理两个充电器 IC。
对于电源、我计划使用面向市场的 AC-DC 模块、例如 MEANWELL LOP-300-24、为每个充电器部分提供24V DC。
我还有几个问题:
存储器存储:大多数充电器 IC 是否存储编程的参数(例如通过 BQStudio 设置)、或者我是否需要在每次下电上电后通过 MCU 对这些参数重新编程?
与其他电池兼容:我的目标是使充电器具有足够的通用性、能够处理可能无法提供 ChargingCurrent/ChargingVoltage 信息或完全缺乏 SMBus/I2C 通信的其他电池。 对于这种情况、我计划将充电器输出配置为有限的电流(例如3A)。
请在充电器 IC 选择时提供建议、我可以选择 BQ25756、BQ25720、并且还可以在此处告诉我如何看待我的方法。
谢谢