This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HB50-Q1:VEN=vDIA_EN=5V 时的输出漏电流

Guru**** 2575005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HTC100-Q1, TPS2HB50-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464756/tps2hb50-q1-output-leakage-current-at-ven-vdia_en-5v

器件型号:TPS2HB50-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS1HTC100-Q1

工具与软件:

您好!

数据表7.5指定了 VEN=vDIA_EN=0V 时的输出泄漏电流。

我的客户想知道 VEN=vDIA_EN=5V 时的输出漏电流。
您能否提供请求的数据?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了另一个问题。
    我的客户在 VEN=vDIA_EN=5V 时测量了输出漏电流。
    该值大于 VEN=vDIA_EN=0V 时的数据表值。
    他们想知道 VEN=vDIA_EN=5V 时的输出漏电流大于 VEN=vDIA_EN=0V 时的输出漏电流的原因。
    除了 VEN=vDIA_EN=5V 时的输出漏电流规格、还请为其问题提供技术说明。

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 K Hirano,  

    Im 正在研究这个问题、一旦我有更多信息、我们将给您回复。

    BR、  

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 K Hirano,  

    引脚泄漏是指未进行主动驱动时流经集成电路(IC)的输入/输出(I/O)引脚的少量电流。  设置 VEN=vDIA_EN=5V 将启用器件并且将不再被视为漏电流。 这就是客户在测量时会看到更高电流的原因。

    BR、  

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan:

    感谢您的解释。
    另请回答第一个问题。
    我的客户想知道 VEN=vDIA_EN=5V 时的输出漏电流。
    您能否提供请求的数据?

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这种情况下是否有负载? 电流将与负载允许的值相匹配。 当 VBB = 13.5且  VEN=vDIA_EN=5V 时、器件被启用并且在正常运行时、此状态下的"输出漏电流"将是标称负载电流。

    BR、  

    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan:

    感谢您的答复。
    我不熟悉此器件、那么让我再问几个问题。
    我在以下 E2E 主题中收到了您对客户提出的有关 TPS1HTC100-Q1的类似问题的回答。
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464759/tps1htc100-q1-output-leakage-current-at-ven-vdiag_en-5v/5620155#5620155

    TPS1HTC100-Q1与 TPS2HB50-Q1不同?
    在 TPS1HTC100-Q1上、当 VEN=VDIAG=5V 时、Iout 不是正常负载电流、它是泄漏电流?
    请提供更多的说明、以便我了解这些器件行为之间的不同。

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在上一篇文章中、我在所需配置下使用静态电流值进行了响应。 静态电流专门指处于"待机"或空闲状态(此时电路仍处于通电状态并准备好运行)的电路消耗的电流、而漏电流是在器件关闭时流经意外路径的寄生电流。  

    对于  VEN=VDIAG=5V 时器件的 TPS2HB50 IQ:

    典型值:3mA、最大值:6mA

    BR、  

    艾伦