This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:TPS6594-Q1

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465864/tps6594-q1-tps6594-q1

器件型号:TPS6594-Q1

工具与软件:

 当寄存器被锁定和解锁时、安全手册和 PMIC 的用户手册中 REGISTER_LOCK_STATUS 的值存在冲突在每种情况下状态位的读回值将是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mostafa:

    感谢您的重点介绍-让我向设计人员澄清一下、然后与您联系。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katie:

    谢谢、此外、我还有一个问题、PMIC 中的寄存器在 PMIC 启动后默认锁定还是不锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mostafa:

    我得到了确认-数据表寄存器映射显示了正确的极性。 将努力确保安全手册始终匹配。

    REGISTER_LOCK_STATUS:

    0 =已解锁

    1 =已锁定  

    PMIC 启动时的默认值为0 (未锁定)。

    此外、当 NRSTOUT 被释放(上升沿)时、REGISTER_LOCK_STATUS 会设置为0。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Katie