This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843B22E:用于5V/20A 和3.3V/20A O/P 电压要求的 P/N:TPSM843B22E 的参考电路输入电压为14至16VDC

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM843B22E, TPSM843B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466504/tpsm843b22e-reference-circuit-for-using-the-p-n-tpsm843b22e-for-5v-20a-and-3-3v-20a-o-p-voltage-requirements-input-voltage-is-14-to-16vdc

器件型号:TPSM843B22E
主题中讨论的其他器件: TPSM843B22

工具与软件:

您好!

P/N:TPSM843B22E (用于5V/20A 和3.3V/20A 输出电压要求)输入电压范围为14至16VDC。

如何以及在何处获得包含完整仿真结果的电路、以便获得所有必需的元件零件号和值。

这是我随时都会遇到的问题、一旦选择了器件型号、如何在 IC Max 内根据所需的规格配置电路。 局限性。是否有 仅使用 TI IC 器件型号生成/仿真电路和 BOM 的任何选项

TPSM843B22E

 具有工作温度范围的4V 至18V 输入、20A 同步 SWIFT 降压电源模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahadevan Velvalli,

    TPSM843B22E 是 TPSM843B22的变体。  

    TPSM843B22的 Webench 可用于 计算元件、生成 BOM 并仿真启动和瞬态、下面是 Webench 模型的链接。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466504/tpsm843b22e-reference-circuit-for-using-the-p-n-tpsm843b22e-for-5v-20a-and-3-3v-20a-o-p-voltage-requirements-input-voltage-is-14-to-16vdc

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如何使用 webench???? 现在我有零件号、使用此零件号、我必须获得包含所有必要值的电路。 通常、webench 支持使用我们的参数进行新的设计搜索?? 如果我有器件、那么如何在 webench Pls 中设计和仿真电路将指导我逐步操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于某种原因、该链接在上一篇文章中消失。  我重新添加了它  

    webench.ti.com/.../836

    TPSM843B22产品文件夹的底部是一个 webench 的入口面板

    输入您的输入电压、输出电压和输出电流。  

    单击"Open Design"

    将打开一个包含原理图的新面板。

    "更改优化"按钮可用于优化"小设计"最高效率"低成本"

    默认设置为"balanced"

    左侧面板具有更多的配置设置: 开关频率、软启动、瞬态等

    单击"Simulate"以模拟负载瞬态、启动或输入瞬态。  

    使用"Export"可下载.pdf 报告或下载 BOM

    如果此器件不符合要求、可访问 webench.ti.com/.../

    输入输入输入、输出电压和输出电流、然后点击查看设计、系统将显示多个解决方案

    此致、

    David