This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:并联升压转换器

Guru**** 2505275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A, LM5157, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464585/ucc28019a-parallel-boost-converter

器件型号:UCC28019A
主题中讨论的其他器件: LM5157UCC28070

工具与软件:

现在、我将 UCC28019A 用于功率高达2kW 的升压转换器(单相220Vac 输入、输出电压400Vdc)。

我想通过将输出电压连接在一起来通过并联 UCC28019A 增加输出功率。

这是可行的吗?

我在下面的论坛中看到了 LM5157、看来可以将输出连接在一起以增加更多功率。

LM5157:LM5157升压转换器输出能否连接在一起? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

LM5157实施的要点如下:

-仅连接 FB 1个控制器

-将 Comp 引脚连接在一起

您可以帮助推荐 UCC28019A 的情况吗?

此致、

Suwit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suwit:

    您或许可以让其正常工作、但我们拥有 采用交错 PFC 的 UCC28070。 这里的优点是每个相位都具有180度的相位差、这会降低输出纹波器和 EMI。 采用两个 UCC28019A 时、不太可能发生这种情况。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    非常感谢您的支持。

    我也在学习 UCC28070、但我还没有库存可测试。

    我 的库存中有 UCC28019A。 所以、我想先通过 UCC28019A 实施并联概念。  

    您能建议如何并联 UCC28019A 以获得平衡功率吗?

    关于 UCC28019A 的引脚、我认为需要对 Isense、Vsense、ICOMP 和 Vcomp 进行并联配置。

    例如、 主控制器的 Isense 和 Vsense 像正常电路一样连接、

     子控制器的 Isense 和 Vsense 连接到 GND。

    然后、子控制器的 ICOMP Vcomp 连接到主控制器。

    它应该与 PWM 驱动信号的占空比相同。

    提前感谢您。

    此致、

    Suwit B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suwit:

    同步两个独立振荡器并组合两个独立 VCOMP 会非常复杂、这些 VCOMP 希望将组合 VSENSE 调节到两个单独的内部基准、在两个单独的欠压/断电阈值上启动、在两个单独阈值上的电流限制。

    请注意: VSENSE 无法被 GNDed、否则 IC 将关闭。  它必须设置为外部5V REF、以便尽可能减小其 VCOMP 电流。

    您尝试做的事情以前从未做过、看起来会很有挑战性。 UCC28070让这项工作变得更加轻松。  

    我希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    非常感谢您的支持。

    UCC28070具有同步功能、我们可以通过为每个 IC 设置同步时钟相移来并联2个 IC (UCC28070 x 2)或更多 IC。

    您是否还有其他具有同步功能(如 UCC28070)的升压转换器 IC (例如 UCC28019A 不交错)?

    提前感谢您。

    此致、

    Suwit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suwit:

    很遗憾、我的团队没有单相同步 PFC。 如果您需要简单的升压转换器、也许我们的开关稳压器团队具备某些功能。  

    此致、