This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:原理图审阅

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466781/lm5156h-schematics-review

器件型号:LM5156H

工具与软件:

您好!

我设计了基于 LM5156H 的反激式转换器。

输入电压= 12V

输出= 56V/V 600mA

变压器:

NP/NS/NAUX = 9T/30T/5T

LP = 12uH

L、Leakage = 0.1uH

频率 SW = 250kHz

如果您能查看原理图并提供您的评论/建议/修改、那会很好。

另请查看缓冲器和环路补偿值。

谢谢!

Matan

e2e.ti.com/.../Flyback_5F00_For_5F00_Review_5F00_250125.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    感谢您的咨询。

    原理图看起来不错、我只找到一点:

    -占空比将大于50%,所以我建议使用~500欧姆作为斜率补偿电阻器。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的评分

    您是否指的是 R145、现在是300欧姆?

    谢谢!

    Mata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    我指的是 R144。 它现在为0欧姆。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    所以 R145应保持为300 Ω、并用500 Ω 替换 R144。

    为了进行 BOM 优化、我想 R144也可以使用300Ohm。

    谢谢!

    Matan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    是的、R144的300欧姆也应该起作用。

    我认为您的电流检测滤波器已经非常大。 则不应滤除过大的电流感应信号。

    滤波器的 goood 起点为100 Ω+100pF (R145+C192)。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    好的。 会根据您的建议进行更改。

    我不确定反馈/误差放大器电路中的环路补偿。 您能否确认这些值良好?

    谢谢!

    Matan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    无论如何都必须在实验室中调整补偿。 但是、这些值是合理的、因此您将在交叉频率下实现足够的相量目标。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Moritz。