This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27403:设计不打开启动

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458765/lm27403-design-not-switching-on-startup

器件型号:LM27403

工具与软件:

我们有一个设计、该设计从不开启启动。 一个33nF 电容器连接到 SS、但从下图可以看出、SS 从未像预期那样开始上升。 VDD 按预期出现。 与下图所示原理图的唯一区别是 UVLO/EN 由另一个稳压器的 PG 驱动。 它必须由 VIN 驱动、或者在 UVLO/EN 之前是否存在 VIN? 对可能导致此行为的原因有任何建议。 我们已尝试将 OTP 连接到 GND、也将 D+连接到 D-连接到 GND、但这些更改都不会对下面所示的行为产生任何变化。

CH1:COMP  CH2 :SS CH3:UVLO/EN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将回顾原理图和数据、您是否有 PCB 布局图像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来像一个 webench 原理图、其中添加了输入滤波器。  不使用 SYNC 引脚时数据表会显示接地引脚状态、我认为这不是问题。  

    SS 引脚电压快速上升、27nF 软启动电容器应在5ms 内斜升至0.6V、但示波器图中为~400us。   

    检查 SS 引脚与 SS 电容器的连接。   

    如果 SS 迅速上升、浪涌电流会很大、导致输入电压下降或触发过流。  

    EN 引脚具有内部上拉电阻、来自另一个器件的开漏电源正常状态应已足够。  EN 引脚上的电压电平高于使能阈值。  表示超出使能阈值的软启动斜坡。   

    您是否有一个与 ss 和 comp 引脚相同的 SW 节点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在原理图上发现了一个问题、该问题正是导致该问题的原因、因此我们解决了该问题。