This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:和 TLV62090输入组合在一起(如果有 EOS 风险)

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TLV62090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462859/tps63020-and-tlv62090-input-combined-if-have-eos-risk

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件: TLV62090

工具与软件:

我们的 OBU 板最近发生了某些 TLV62090和 TPS63020损坏案例。  

两个 TPS63020和两个 TLV62090由一个电源供电。 目前、我们怀疑四个芯片并联时、可能会出现相位稳定性问题、从而带来 EOS 风险。

请问4个芯片在并行状态下的相位稳定性是多少?  4个芯片的输入被组合在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 曹

    能否详细介绍一下此次损坏? 四个器件都损坏? 您观察到了什么类型的损坏?

    对于相位稳定性、您意味着什么?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要是想检查相位裕度、环路稳定性、环路增益、 请帮助检查 我们设计的这些特性是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 曹

    就我而言、我想说 TPS63020器件没有出现环路问题。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4个与图并联的芯片、 您意味着没问题、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是、我是说 TPS63020本身。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、曹

    我希望您的问题现在能得到解决、因为您到目前为止都没有答案。 我现在将关闭该主题帖。 如果您还有其他问题、只需在下面发帖或者该主题已锁定、请创建新主题。

    此致、
    Brigitte