This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:为大型输出电容器充电

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464297/tps55340-charging-large-output-caps

器件型号:TPS55340

工具与软件:

你(们)好、

我的应用需要单个 Lipo Cell 的20V 电压(3、1至4、2V)。 我想为需要无噪音环境的敏感模拟电路供电。 由于我仅使用来自20V 的脉冲、因此我计划使用升压功能为1000µF 电容器充电、然后在禁用直流/直流转换器的情况下使用存储的能量。 由于它会快速重复、因此我需要知道 TPS55340在充电排序阶段的行为方式。 (I controlled 如何限制消耗的电流/ PWM 的最大占空比、从而获得具有最大5A 输入电流或输出400mA 的稳定系统(即使1000µF 的电压远低于20V)。

恐怕 TPS55340会以最大 PWM 占空比运行、并在充电阶段以 OCP 运行...

我正在向前锁定以获得建议:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tristan:

    当输出电压长时间低于20V 时、控制器将进入峰值电流限制和频率折返。

    请参阅 数据表中的7.3.3过流保护和频率折返。

    如果您不想使用峰值电流运行、请尽可能长地设置软启动时间。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的回复! 我通读了前文提到的章节、但仍然有一个问题:是否可以使用此 IC 在正常设置(无频率折返)内为我的大电容器组充电并获得一些受控的最大电流? 因为我恐怕当我以最大值运行 IC 时、效率会降低 并且电感器的电流是设计频率的1/4。

    我可能会认为反馈引脚上的电压限制不会低于0.95V 左右...?

    我只需再次阅读、我认为 SS (软启动)可能更适合用于此目的。 此外、我只需知道 SS 引脚的电压会导致 PWM 最大值、只需限制 SS 电压而不会超过该值。 由于 IC 上没有负载(我需要用它为一些噪声敏感的模拟电路供电)、因此我始终以过低的电压为电容器充电、达到所需的电压、然后返回睡眠模式(EN 引脚)并进行测量。 该周期每几 ms 重复一次。 这也是为什么我没有按照设计使用 SS 引脚、从而不会在启动过程中浪费太多时间的原因。

    感谢您的帮助!

    此致

    Tristan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tristan

    不知道 TPS55340是否适合此应用。 对我而言、好像您要使用本应用手册中所示的类似设置: 使用 TPS63802的超级电容器备用电源

    如果是这种情况、请检查降压/升压转换器或控制器、它们看起来比纯升压转换器更适合您的应用:

    交流/直流和直流/直流转换器(集成 FET)产品选择|德州仪器 TI.com

    交流/直流和直流/直流转换器(集成 FET)产品选择|德州仪器 TI.com

    此致、
    Brigitte