This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS551892-Q1:TPS551892 VCC

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466201/tps551892-q1-tps551892-vcc

器件型号:TPS551892-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS63010

工具与软件:

大家好、 TPS551892可以在2V75至 4V2 (电池)的输入电压和输出电压3V3下工作、或者它是否需要外部5V 电源?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    TPS551892不支持2.75V 输入电压。 则可查看 TPS63010。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但我需要更大的电流、输出电压约为3/4A。
    所以我可以有3到4V2输入(电池)和3V8 3/4A 输出。
    在本例中、TPS551892需要外部+5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    正如 Mulin 提到的 TPS551892无法在2.75V 电压下工作、我想说的是、在 EXTVCC 上增加5V 电压无助于让器件在如此低的输入电压下工作。 因此、如果您要使用此器件、则需要将输入电压增加到3V。

    我建议检查电池剩余的电量是多少(3V 到2.75V 之间)。 在2.75V 输入电压下、电池是否能够在3A 负载下提供至少4A 的输入电流?

    此致、
    Brigitte