This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:LM5171-Q1峰值电流限制计算

Guru**** 2537170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462656/lm5171-q1-lm5171-q1-peak-current-limit-calculation

器件型号:LM5171-Q1

工具与软件:

您好!

我们将使用 TI 的 LM5171-Q1 IC 设计两相双向直流/直流转换器。 我 需要澄清有关峰值电流限制设置的信息。

根据数据表、我们已经看到了如下所示的峰值电流限制公式、

我们怀疑这个50mV/V 是如何计算公式的;这个公式还没有显示在方框图中。 在方框图和数据表中、提到电流检测增益为40V (降压模式下放大器输出到电 流检测电压的增益)、在降压模式下、从电流检测电压到 IPK 引脚上提供的逐周期限制阈值电压的增益称为50mV/V 公式中使用了该50mV/V。

我的电流检测电阻为500uOhm、能否使用相同的公式来设置峰值电流限值?  

为了说明一下、您能在方框图中解释50mV/V 增益吗?

此致

瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    您可以对 500uOhm 电流感应电阻器使用相同的公式。

    Vsense/Ipk 为50mV/V 是的。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的确认。

    我们在 框图中了解了这个50mV/V 与 Ipk 限制的关系。

    此致

    RAYEES K.. E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    内部方框图 没有帮助。 我们不会分享它。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的答复。

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng -澄清 Rayees 的问题。 数据表的器件方框图中有一个方框图显示了增益为40的电流感应放大器。 这个问题是、增益40如何最终转换为~ 50mV/V Gipk 规格。

    请参阅以下数据表中的图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    您要尝试解决什么问题? 您应该在数据表中找到计算外部元件的公式、或者您可以使用快速入门计算器获取正确的值: LM5171-CALC 计算工具| TI.com

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    此方框图未显示 IPK 的逻辑。  

    请遵循数据表公式12。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我们的团队当时在尝试反算外部元件数据表中的公式是如何生成的、而器件的方框图却引起了我们的一些困惑。  

    因此、简单确认一下、方框图提供了良好的通用操作块、但并非所有逻辑块都表示出来。 因此、数据表中的某些增益值可能与器件方框图可能指示的值不直接匹配的原因。  

    那么准确吗?

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    是的。

    此致、
    Brigitte