请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 工具与软件:
您好!
我们在执行数字复位后观察到 FAULT_PWR1[AVDD_OSC]失败。
例如、在写入 OTP 页时、这会在执行数字复位(将0x02写入0x0309)后发生。
在这种情况下、复位之后、OTP_CUST1_STAT 寄存器包含0x8F、我们会了解到这表示成功。
另一个示例是正常运行期间执行的数字复位。
根据文档、该故障只在从 SLEEP 模式转换到 ACTIVE 模式期间发生。
不过、是否记录了数字复位以从工作模式转换回工作模式?
请您确认此行为是否符合预期、以及一切是否正常运行?
提前感谢您!
此致、
Stefan