This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:在连接电芯的情况下写入 OTP 存储器

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465856/bq79616-q1-writing-to-otp-memory-with-cells-connected

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具与软件:

您好!

根据 BQ769x2 [1] 4.10的常见问题解答、仅在电芯断开连接时才允许写入 OTP 存储器。

我们知道 BQ79616是一款不同的器件。
但是、为了确保明确起见、您能否确认该限制是否也适用于 BQ79616?
我们已经对它进行了测试、它似乎能够正常工作。
如果限制适用、您能否解释为什么会出现什么潜在问题?

此外、我们想要确认是否可以保证对 OTP 存储器进行写入、以支持菊花链中的多个器件。
我们已经对它进行了测试并发现它可以正常工作、但我们是否需要注意任何潜在问题?

提前感谢您的帮助!

此致、
Stefan

[1] www.ti.com/.../sluaaq5.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    由于客户 OTP 不会设置 LDO 控制和不同的通信模式、因此客户可以在使用电池的情况下对 OTP 进行编程。 因此、该限制不适用于 BQ79616。

    此致。

    David Ray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您对 OTP 编程的快速响应和阐释。

    我想继续跟进我的问题第二部分:您能否确认写入 OTP 存储器是否可以保证在菊花链配置中的多个器件下可靠地工作?

    我问这个问题的原因是、我注意到大多数涉及 OTP 编程的讨论和示例似乎都只涉及单个器件。

    非常感谢您的见解!

    此致、
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    是的、编程 OTP 能够与菊花链配置中的多个器件可靠地搭配使用。

    此致、

    David Ray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    再次感谢您的答复!

    此致、
    Stefan