This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:推荐用于热插拔器件的 TI 部件。

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466853/tps25200-recommended-ti-part-for-hot-plugging-devices

器件型号:TPS25200

工具与软件:

你(们)好

我正在考虑实施保护电路、以便在+3.3V 电源轨上允许对器件进行"热插拔"或"热插拔"、负载也会消耗600mA。 我们的想法是+3.3V 电压轨可始终保持开启状态、我可以安全地插入和拔下该电压轨上的器件(无需通信或握手)、而不会影响+3.3V 电压轨。 我假设电子保险丝是理想选择、我想节省空间、所以我也在寻找外部组件数量较少的解决方案、以最大程度地减小所需空间。

此致、

Kirk Vrigian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    话虽如此、电子保险丝是放置在负载器件还是源器件(电缆的源极侧或电缆的负载侧)上? 目标是当我连接或断开负载器件时、不会损坏电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kirk:

    通常、在涉及热插拔的应用中、电子保险丝放置在负载侧。  

    在热插拔期间、我们预计会在电源路径中产生瞬变、从而导致电子保险丝或您的负载损坏。 为了防止这种情况、我们强烈建议使用 TVS 二极管将这些瞬变钳制在器件的绝对最大值以下。

    此致、
    Arush