This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:当 VIN 施加24V 电压且输出短路时、电子保险丝熔断

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465983/tps2662-efuse-blown-when-24v-applied-in-vin-and-output-shorted

器件型号:TPS2662

工具与软件:

您好!

我正在测试 TPS2662电子保险丝功能、以便将其替换为高侧 PMOS 开关。 我的职责是保护该高侧开关免受过流情况的影响(使用简单的 PMOS 很可能实现这一点)。

这是电路:

我不使用 UVLO 和 OVP 功能、因此我默认禁用它们。 我尚未在 dVdT 中放置电容器、因为它可能会悬空(我稍后将介绍)。

在输入电压为12V 的情况下,它运行良好,我已经用示波器监控 nFLT 信号,但我没有捕获导致 IC 被熔断:(

但是、当我将 VIN 调到更高(24V)时、IC 会烧毁。 我怀疑这可能与 DVDT 引脚的软启动功能有关。 电压越高、压摆率越高、因此可能使用默认内部值时、24V 的压摆率可能会损坏 IC。

我没有将电容器放入电容器中、也没有将电容器放入电容器中、因为电路只是一个原型。

有人能告诉我、我是对的、还是错误可能是其他问题吗?

IC 的确切 PN 是 TPS26621。

此致、

Gorka。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Groka、

    是否存在反极性的情况?

    RTN 可以与 GND 分开、请遵循数据表建议、将所需的引脚端接至 RTN。

    请在输入端放置最小0.1uF 的电容器。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、您好!

    感谢您的答复。

    我已将 RTN 与 GND 分开并放置该输入电容器(并已调节至、以确保还已在 dVdT 中添加了一个33 pF 电容器)。 现在看上去一切正常、我采用24V 电源供电、运转正常、当我将其短接至 GND 时、电子保险丝触发器和 MOSFET 打开。

    我不认为前一个测试中的故障存在一定的反极性、因为我刚刚将输出短接至 GND、但可能有一些下冲导致了该故障。

    我还有一个问题、如果我使用在输出端施加一些负电压的 TPS26624/5器件、应该以及施加 GND、对吧? 这是我从产品说明书中了解到的内容、但我只是想确保这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gorka、

    是、TPS26624/5在输出端具有反极性保护。

    谢谢  

    Amrit