This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:选择用于 IEC61000-4-5浪涌保护的 TVS 二极管

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465939/tps2663-selection-tvs-diode-for-iec61000-4-5-surge-protection

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件: TPS2660

工具与软件:

尊敬的:

我需要在我们的应用中使用 TPS2663电子保险丝来保护具有4.5-30V 范围直流电源的直流/直流转换器。 我们需要进行相应配置、以便通过 IEC61000-4-5浪涌测试 I 类(500V、2 Ω 发生器电阻、脉冲8/20us、为250A)。 因此、我选择了 TPS2663数据表中图9-2上的电路。 对于 VIN_SYS 电源线上使用的 TVS (SMCJ36CA)的选择、我有一些疑问。 在 Ω 9.2.2.6段的数据表中、有一句话:"±500V、2 μ s 浪涌、SMCJ36CA 等 SMC 尺寸的 TVS 通常将电 压钳制    在±55V 左右"、但 TVS 二极管 SMCJ36CA 的10/100usec 脉冲钳位电压典型值为58V@26A、8/20usec 脉冲的钳位电压为76V@130A。 在我看来、TVS 二极管需要能够承受来自浪涌脉冲的整个峰值电流(250A)、还需要具有小于电子保险丝最大绝对输入电压的钳位电压。 选择 在输入端施加250A 8/20us 脉冲浪涌的 SMCJ36CA、TVS 应将电压钳位到高于 TPS2663绝对最大额定值的76V 左右、从而有可能损坏电子保险丝(此外、TVS 在76V 钳位时无法承受250A 峰值电流、因为最高为130A)。 请、您能解释一下 SMCJ36CA TVS 二极管的选择吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francesco、

    我们有一款 TVS 设计计算器、专为通过 IEC61000-4-5标准而设计。 请在下面找到链接

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-9eu0p1l7Co/1.0.0/TVS_Recommendation_Tool .zip

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我已找到您的 TVS 计算器、但我想知道将输出到特定 TVS 的设计流程。 我做了一些 Spice 仿真、我可能发现来自 IEC61000-4-5输入浪涌脉冲的峰值电流在 TVS 和与电子保险丝相关的输入和输出电容器(尤其是电子保险丝的输出电容器吸收部分峰值电流)之间共享。 是这样吗? 如果考虑到这一点、TVS 需要承受的峰值电流不是总浪涌峰值电流(250A)、而是其中一部分、钳位电压因此降低。

    相对于 TPS2663 (6A)的最大电流、我们需要更小的电流、因此我想知道我们是否可以使用 TPS2660 (而不是 TPS2663)、以便期望类似行为能够克服 IEC61400-4-5测试和 IEC61000-4-4测试(为 TPS2660选择 TVS 以通过 IEC61000-4-5测试、我们是否有任何保证也能通过 IEC61000-4-4 EFT 突发测试?)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francesco、

    您的理论是正确的。 但在选择 TVS 二极管时、我们需要选择最坏的情况。

    TPS2660的浪涌行为与 TPS2663类似、但借助 TPS2663、您可以快速恢复电源线路中断、这有助于符合标准 A

    我建议根据您的系统要求评估 TPS2660。

    谢谢  

    Amrit