This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767:电流升压电路

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466931/tlv767-current-boost-circuit

器件型号:TLV767

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我质询的电流升压电路与电压稳压器有关、特别是 TLV76701DGR。

是否存在符合以下规格的电流升压电路配置?

VIN 为13.8V DC、Vout 为12.5V DC @ 10A

此致、

TICSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    您可以使用并联 LDO 来满足此规格。 由于该 LDO 没有外部 NR/SS 引脚、因此您无法将基准连接在一起、因此镇流电阻器技术可能会产生高阻值镇流电阻器、因此不需要这样做。  然后、您可能希望采用电流感应+运算放大器技术、但我们没有针对此 LDO 的现成参考设计、因此您需要自行审查。  此参考设计中展示了该技术(使用不同的 LDO)、根据您的负载和 TLV767、这种方法需要10个 TLV767和9个运算放大器。

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu421/tidu421.pdf

    另一种选择是类似这个电路、它在增加电流的同时、同时分散热量。  您或许能够使用 PMOS 而不是 PNP、例如 SiA427ADJ、但必须确认 VDS 等绝对最大额定值(如果将 EN 连接到 Vin、则您的系统可能永远不会违反8V 绝对最大规格、但这是供您查看的)。  您可能需要1个以上的晶体管(由于可用 Vgs 有限)。  另一种选择是第二种电路、在这种电路中、如果找不到能够充分处理负载电流的 PNP (PMOS)、则组合 NPN 和 PNP (或 NMOS 和 PMOS)晶体管来增大负载电流。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    我们希望进一步了解这一应用。  输入电压是多少?它们要为什么供电?  我们想知道10A 有什么需要。  如果您想直接与客户联系、也可以。

    谢谢!

    Stephen