This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38690:LP38690DT-3.3/NOPB 的 X 射线和自动洗涤标准

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464921/lp38690-x-ray-and-automatic-washing-standards-for-lp38690dt-3-3-nopb

器件型号:LP38690

工具与软件:

各位专家、您好!

我将代表我们的一位客户进行接洽、以检查我们的 LP38690DT-3.3/NOPB 器件是否 与以下流程兼容、兼容程度最高可达哪一个流程?

  1. 自动清洗(水+脱脂剂)
  2. X 射线检查(RX)

我知道我们  在 TI.com 上有一个 www.ti.com/.../reliability-home.html Reliabilty 页面、应该会对这些内容进行一般性回答、但由于此信息对于确保符合要求非常重要、我想与您确认具体细节。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将联系组装/测试站点并确认这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Su、是否有任何有关此事的最新消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Vlad、很遗憾我还没有收到回复、A/T 目前在人民币假期休息。 请预计2月21日之后回复。

    此外、我想澄清一下此处的问题:这主要是用于在装配流程或制造流程中检查这两个项目吗?