This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037-Q1:A 输出的低阻抗问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467534/lm25037-q1-low-impendance-issues-on-out-a

器件型号:LM25037-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM25037

工具与软件:

客户返回该器件后、我们确认某些器件的引脚13 (OUTA)具有低阻抗。

验证 并联100kΩ  电阻是否在45 kΩ(而非10 kΩ)处测量时已检测到这一点、原因是 LM25037的 OUTA 阻抗与 GND 间的关系较低(器件拆焊后已确认):

 0

我们已考虑降低电阻器控制的最小容差值、但我们测量出的一些器件低至15 kΩ、而不是100 kΩ。

-输出电压与输出电流间的关系是否有典型特性和/或值?

-是否有定义的最小 VF (正向偏置)值(当引脚13开始传导时,如下所述)?

 

-在固定 VF 下是否有一些典型的输出电流值(例如0.5V/1.0V/1.5V )?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、不存在这些规格。 下面的显示了这两个驱动器引脚是如何指定的。 请根据以下规格验证引脚13。