This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:BQ25756

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467317/tps25751-bq25756

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件:BQ25756

工具与软件:

TPS25751评估板展示了 BQ25756评估板上的 BQ_PG 和 BQ_INT 网、该评估板通过 GPIO-0和 GPIO-11经由 J11连接到 TPS25751。

这两个器件协同工作是否需要满足这些要求?

我在应用 GUI 中没有看到任何明显的 TPS25751 GPIO 事件、这些事件与 BQ25756中的电源正常或 I2C 中断函数相匹配。

谢谢!

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:  

    TPS25751不使用 BQ_PG 和 BQ_INT、这两个器件之间唯一需要的连接是 I2C 和 PPHV。 这些连接将在 TPS25751EVM 用户指南的未来修订版中进行更新、对于由此给您带来的不便、我们深表歉意。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin