This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:PoE 齐纳二极管变热

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, UCC2897A, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461521/ucc2897a-poe-zener-diode-getting-hot

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:TPS2373、、 TPS2372

工具与软件:

尊敬的 TI:

有人问我的问题。 使用 PoE 芯片 TPS2373和 UCC2897A 实施有源钳位正激式设计时遇到一些问题。 我认为 UCC 处于间断模式。 您能帮助我解决这个问题吗?

指向上一帖子的链接

原理图:

e2e.ti.com/.../3247.Hubbay_2D00_PoE-PD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您认为 UCC 处于断续模式的意思是什么? "UCC"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄鸿超

    很抱歉混淆。 我使用了 TPS2373作为参考设计。 该系统的输出电压应为5V。 现在为1、3V。 我之前在热像仪上注意到 D5变得很热。 此外、还能听到开关声音。 我找不到此问题、因此我联系了 TPS2372团队。

    我测量了 FET 的栅极电压、它看起来正常。

    然后我测量了 VCin 和 VCout。  

     

    绿色是 VCIN;蓝色是 VCOUT;黄色是 VDD。

    您能帮我弄清楚如何解决这个问题吗?

    此致、

    Mike Oudshoorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hong:

    请参阅该主题的主帖子。 添加了原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCIN 和 VCOUT 均为 TPS2373 IN 和 OUT。 对于这个问题、一种典型的调试方法是将 UCC2897A 与 TPS2373分开、即从 UCC2897A 断开 VCOUT、然后通过二极管为 UCC2897A VDD 提供14V 外部辅助电源、以测试 UCC2897A 转换器、使 UCC2897A 转换器首先正常工作。 如果具有外部14V 偏置的 UCC2897A 转换器工作正常。 那么问题不出在 UCC2897A、而在于 TPS2373。 然后、您需要与 TPS2373团队沟通以提供支持。 我不熟悉 TPS2373。