This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:源器件实现

Guru**** 2511915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467164/tps26750-sourcing-device-implementation

器件型号:TPS26750

工具与软件:

大家好、提前感谢您的帮助。

我们正在尝试构建一个系统、该系统能够通过 PD 端口为三星平板电脑充电、同时仍处于 UFP 状态。 我们无法通过硬件配置 CC 电阻器来实现这一点、因为平板电脑在连接后立即承担 UFP 接收器的角色、并且无法使通信正常运行。 因此、我想除了使用电路板上的 PD 控制器来执行数据角色交换之外别无他选。

我们的系统向平板电脑提供的功率不会超过10W、并且一旦实施了采购设备角色、就不需要更改其角色或提供比预期更高的功率。 因此、我们需要尽可能简单的 PD 控制器来实现这一目标。

您是否会为此应用推荐 TPS26750、或者是否有更简单的选项可用于此用例?

此致、
Francisco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco:  

    我建议使用 TPS25751S、TPS26750包括对 EPR (扩展功率范围、高达240W)的额外支持、这会使其工程过度使用。 除了数据角色要求外、是否还有任何其他标准、如受电能力(如果需要)、此系统 DRP 是否以及客户希望设计哪种终端应用?  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、感谢您的回答

    最终应用是医疗应用。 唯一重要的要求是数据角色交换、灌电流最多只能从5V VBUS 驱动2A、因此无需将电压升至9V 或20V、并且技术上说、系统将是纯拉电流器件


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco:  

    我会推荐 TPS25751S 用于此应用、客户只需利用 PP5V (TPS25751S 的内部5V 电源仅路径)来提供5V 电源、并可以通过 GUI 将 TPS25751S 配置为更喜欢 UFP 数据角色。  

    如果还有其他问题或疑虑、请告诉我!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、我们马上要买 TPS25751S。

    感谢您的宝贵意见!

    此致
    弗朗西斯科·帕斯托里尼